This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8678:共模范围

Guru**** 2868670 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698815/ads8678-common-mode-range

器件型号:ADS8678

您好!

ADS8678数据表规定、"PGA 还会在馈入 ADC 之前调整输入信号的共模电平、以确保最大程度地利用 ADC 输入动态范围。" 但是、我看不到 PGA 可以处理的最大共模范围。 您能提供这些信息吗?

谢谢你

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    感谢您在 E2E 论坛上提出问题。

    ADS8678是一款单端输入 ADC、不能接受任何差分信号、 请参阅数据表中下表中的 AIN_nGND 范围。内部可编程增益放大器(PGA)通过衰减和电平位移将高电压单端输入信号转换为全差分信号、以满足 内部 ADC 输入动态范围的要求。 我希望这对您有所帮助、谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您指出、这是 一款单端输入 ADC。 我即将犯一个愚蠢的错误!

    此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    这不是问题。 如果您需要进一步的支持、请告知我们。 感谢您选择 TI ADC。

    此致

    戴尔