This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114:使用 FDC2114辨别触摸与物体

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2114, FDC2114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699039/fdc2114-using-fdc2114-to-discriminate-touch-vs-objects

器件型号:FDC2114

大家好、我有一个应用需要将手指触摸与物体(例如金属物体或水果或水瓶等)的触摸区别对待。

是否可以使用 FDC2114来区分人机触摸和物体?

谢谢、

密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai、

    只要物体在与传感器的固定距离处进行测量、就可以实现这一点。 这可以通过在传感器上放置绝缘层来实现。 每个物体具有不同的电介质、因此它们会引起传感器电容(因此也会引起传感器频率)的不同变化、而 FDC2114将以数字格式输出这些变化。 如果每次将物体保持在相同的距离、则不同的物体应产生不同的输出代码。 如果电介质太相似或物体未保持固定距离、则器件可能无法将其区分开。 另请注意、物体的尺寸也会影响测量。 即使是不同的手指也会以不同的方式影响传感器电容。 将每个可能的物体与手指区分开来可能并不可行、但可以区分具有明显不同电介质的离散数量的物体。

    我建议使用可在 TI store 购买的 FDC2114EVM 来测试应用。

    此致、