This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:驱动程序、库

Guru**** 2805335 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900, AFE4490, AFE4900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697904/afe4900evm-drivers-libraries

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他部件:AFE4490、AFE4900

大家好、

我的客户希望与 他们自己的 GUI 软件进行通信。
他们目前正在通过 SPI 通信使用感应板来控制 AFE4490、为了进入 AFE4900EVM、他们正在寻找一些基本驱动程序/库来初始化 AFE4900EVM 并从其寄存器进行读取/写入。

在评估软件的安装目录中、有写入 python 的代码、但它们正在寻找*。h、*。c、*。cpp 文件。

安装文件夹中有一个'Device GUI.h'文件、但接收一些用于初始化 AFE4900EVM 以及读取和写入不同寄存器的示例代码将非常有帮助。  

如果您能与我们分享、我将不胜感激。  

谢谢、此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    由于 AFE4900在选择性披露下共享、因此让我们离线讨论。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、

    请通过邮件联系我。
    shai.b@telsys.co.il

    谢谢、
    Shai