This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7565:外部基准时序

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698919/dac7565-external-reference-timing

器件型号:DAC7565

尊敬的团队:

我的客户需要一个具有1.8V 逻辑电平的 DAC 用于他们的新项目、他们选择了 DAC7565。

他们希望为器件提供外部基准电压、但数据表指出应通过 SPI 关闭内部基准。 它规定不应同时提供内部和外部基准。

问题是、如果它们在器件上电后立即为外部电源供电、然后关闭内部基准、则可以供电。 在这种情况下、两者都将在很短的时间内处于活动状态。 还是在为外部基准供电之前先关闭内部电源?

 

顺便说一下、任何具有12位 SPI 接口和1.8V 逻辑功能的其他器件也是理想之选。 请随时提供备选方案。

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Caglar、

    两个基准都可以正常工作、但应尽快禁用内部基准、因为它将"与"外部基准源相冲突"并导致电流消耗增加。

    该器件是一个很好的建议。