This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883采样频率

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698192/ads7883-sampling-frequency

器件型号:ADS7883

大家好、我想问 ADS7883最大采样频率3MHz、理论上、可以对500MHz 方波进行采样、实际上可以选择500MHz 方波吗? 我需要对高电平和低电平进行采样。 麻烦你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎参加我们的 e2e 论坛!

    这可能是一个"提出新问题"的帖子、因为您的查询似乎与 ADS7883的时钟抖动无关。 根据奈奎斯特、3MSPS ADC 器件可以对1.5MHz 信号进行采样。 对于500MHz 信号、您至少需要以1GSPS 的速率进行采样。 在500MHz 时、方波的高电平和低电平时间为2ns、而 ADS7883的采集时间最短为52ns、因此我恐怕这不是一个可行的解决方案。