This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:缺少用于 Windows 7 64位的驱动程序

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697763/fdc1004qevm-missing-driver-for-windows-7-64-bit

器件型号:FDC1004QEVM

我的问题完全相同、但在 Win 7 64位中。  (请参阅标题 FDC1004QEVM:缺少用于 Windows 8.1 64位的驱动程序)。 我按照您的文档逐行安装。 它安装良好。 但当我连接时、器件会显示在"其他器件"下方、显示为带有黄色感叹号的"MSP430 -USB 示例"。

当我打开 GUI 时、它始终显示红点"未连接"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    是否在安装驱动程序后尝试重新引导计算机并以兼容模式运行 GUI? 遗憾的是、GUI 对安装过程有点敏感。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须从 C 文件夹中手动找到已安装的文件、以便计算机能够识别设备。 显然设备无法找到驱动程序并自动安装。  

    GUI 偶尔会重新生成器件的信息。 它似乎对某件事非常敏感。 我是否可以采取措施降低此灵敏度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    如果 GUI 间歇性地无法识别器件、我建议更改您的 USB 电缆。 另请注意、EVM 应直接连接到您的计算机、而不是连接到底座。

    此致、