This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775电源

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698511/dac8775-dac8775-power-supply

器件型号:DAC8775

大家好、

 

在 DAC8775数据表图137中、建议使用的外部电源为+12V。 但在文档的上方、最小电压为+12V。

我们的设计中有一个+12V +/-3%的电源。

我们是否可以使用+12V +/-3%为 DAC 供电而不会出现问题? 或低于+12V 时、DAC 会失去一些精度?

 

感谢你的帮助。

此致。

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    该器件可能会低于建议的最小输入电压、但仅当输入电压介于建议的最小值和最大值之间时、才能保证数据表中列出的规格 我建议使用略高于最小输入电压的电源设置来避免这种情况。

    谢谢、
    Garrett