This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:DAC38RF80 JESD204B 链路检查?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698663/dac38rf80-dac38rf80-jesd204b-link-check

器件型号:DAC38RF80

设计。

我们使用 SYNC 进行确认、以确认 JESD 204B 链路正常。

SYNC ="高电平"-->链路处于正常运行状态。

即使未连接链路、同步也会显示为高电平。

如何检查除同步之外的链接?

如何检查链接?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    您还可以读取寄存器地址0x64至0x6B 位[15:8]中的警报。 在回读之前、请确保写入零以清除警报寄存器

    谢谢、
    埃本