This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42EVM:JESD204B 接口是否存在任何问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698658/adc32rf42evm-is-there-any-problem-with-jesd204b-interface

器件型号:ADC32RF42EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF42

您好!

我正在使用 KC705 Xilinx 评估板、以便通过 JESD204B 接口处理来自 ADC42RF42EVM 的采样模拟数据。 但是、我只需检查它们、就会看到与所附图片中的不兼容性。

KC705 FMC HPC 连接器中的引脚 A14 A15 A18 A19 B12 B13 B16 B17未全部连接、而这些引脚应位于 ADC32RF42的 JESD 通道 B 中的 DA0-DA3。

这意味着、如果我使用 KC705、我只能将 JESD 接口用于通道 A、对吧? 如果我想同时在通道 A 和 B 上使用 JESD 与 KC705连接、该怎么办?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    由于 KC705仅路由了4个接收通道、因此在将 TI EVM 与该板配合使用时、无法使通道 A 正常工作。  您可以使用 VC707、因为此电路板可路由8个接收器通道、或者构建适配器以在 ADC EVM 和 KC705之间重新路由串行器/解串器通道、并为每个通道使用两个通道。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    Xilinx 开发平台上使用的速度等级为-2的 GTEX2收发器

    最大速率为10.3125Gbps。 此外、KC705收发器具有频带隙

    从8 Gbps 到9.8 GBP。 与 Xilinx 交谈后、他们认为您应该可以在12位模式下以1.5G 对 ADC 进行采样。 这将使串行器/解串器速率恰好达到8Gbps。

    您应该能够使用一个具有 四个通道 的通道(B)来执行此操作。

    此致、

    Jim