This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775电源

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698645/dac8775-dac8775-power-supply

器件型号:DAC8775

我们无意中使用11.5V 电源电压操作了 DAC8775EVM。 这是否是一切都仍然正常的巧合(所有4个输出均设置为24mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dieter、

    器件可能会在该电压下工作、但合规电压会更低。 此外、该电压低于建议的工作条件、因此无法保证数据表规格和功能工作状态。 简而言之、我们不建议在建议的电源之外操作器件。

    谢谢!
    Paul