This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8586S:将 DOUTA 和 DOUTB 组合到单个 SPI 的串行数据接口

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696087/ads8586s-serial-data-interface-combining-douta-and-doutb-into-single-spi

器件型号:ADS8586S

我对 DOUTA/B 的解释是、不会同时输出数据。 如果是、我能否将这两个信号组合在一起并将其路由到 SPI 接口的同一 MISO 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来我的读数不够远。 我可以看到、在第8.4.2.3.3节中、可以使用单个 DOUT 线路读取所有通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴看到您自己解决了这个问题!