This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7946:低 SCLK 速率

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7946, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698566/ads7946-low-sclk-rate

器件型号:ADS7946
主题中讨论的其他器件: ADCPro

您好!

 我已设置 ADS7946EVAL PDK。 到目前为止、它的性能非常好。 但是、请注意具有 ADS7946插件的 ADCPro (v1x 和2x)显示时钟设置为50MHz。 我已经抽头了 SCLK 信号、示波器实际上显示了50MHz SCLK。

 这不是问题、但是数据表中指出最大 SCLK 为40MHz! 这是我的惊喜。

  检查 SCLK 的最小高电平时间和最小低电平时间的参数(8ns + 8ns)、它看起来会产生16ns 约62.5MHz、如果我考虑的上升和下降时间大约为2ns、 那么、它将在20ns tclkmin = 50MHz 范围内、这与 ADCPro...测量的值和规定的值相匹配。 但是、这不是数据表(40MHz)中所述的那样。

  我想问您、这是 ADCPro 上的一个错误、还是数据表上的 MAX SCLK 应该更改为50MHz、还是只是 PDK 上的一个缺陷、以实现更长的 Tacq、从而降低驱动运算放大器的要求并满足 数据表规格?

  提前感谢您花时间处理此事。

BR

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    欢迎来到 TI E2E 论坛!

    ADS7946的运行频率不应超过40MHz 的最大 SCLK 频率。

    这看起来与 ADCPro 中 ADS7946插件的默认设置有问题。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、您好!
    感谢您的快速回复。
    至于默认设置、很遗憾我无法更改时钟、我可以更改采样频率、但不能更改 SCLK 频率。
    即使 PDK 的文档也会在屏幕截图中显示50MHz。
    在我的当前项目中、我必须决定使用50MHz 还是40MHz SCLK、根据您的评论、我必须将其设置为40MHz、很遗憾、我无法使用当前硬件(PDK)目标场景进行仿真/测试。
    是否有机会很快获得 ADS7946 ADCPro 插件的更正版本?
    再次感谢你
    Gabriel