This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000EVM:LDC1000EVM

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697313/ldc1000evm-ldc1000evm

器件型号:LDC1000EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101

你好!

我使用 LDC1000EVM 测试该传感器是否适用于我的应用。 我在所有评估板上做了一些测试、措施都很好。 然后、我断开了 MCU 板并将所有导线连接到 MCU。 我使用与 OneUi 应用程序相同的初始化方式初始化 LDC1000、但测量结果非常糟糕。 是否可以使用 EVM 板 MCU 的代码与我的代码进行比较?

此致、

Nicolas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    目前不建议在新器件中使用 LDC1000。 相反、我们建议使用 LDC1101、LDC161x 或 LDC131x。 所有这些器件在 LDC1000基础上都有了显著改进(例如更高的分辨率、更灵活的电源电压范围以及显著改善的器件间差异)。 每个器件都有可用的 EVM。 如果您在测试其他 LDC 器件时遇到类似的问题、我们将能够提供 MSP430和 LDCxxxx 之间的通信协议、但我们将无法提供完整的源代码。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    感谢您的回答。

    此致、

    Nicolas