This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:LM98714 LVDS 输出时序问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697347/lm98714-lm98714-lvds-output-timing-issue

器件型号:LM98714

尊敬的先生:

LM98714数据表显示了 LVDS 输出时序、TXCLK 领先的 TXOUTx。 我们的客户测量波形是 TXOUTx 领先的 TXCLK。 请参阅以下波形。 以下问题需要您的帮助:

1.您能否帮助确认 TXOUTx 前导 TXCLK 是否正常?

2. LM98714的寄存器能否调整 TXOUTx 或 TXCLK 时序以满足数据表时序要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我已就此问题通知了我们的专家。 请在6月11日星期一之前回复。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    TXCLK 应根据设计 Simms 和特性说明、在 finclk=45MHz 时、无法调整传播延迟。
    我的建议是设置 LVDS 测试模式1并使用 SH 信号触发输出模式、您将看到"15555"后跟"0AAAAAAAAA"

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、时钟沿位于数据沿的前面或后面。 +/-根据45MHz 测试条件描述其关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您最初的问题是有关 LVDS 传播延迟的问题、范围屏幕截图是 LVDS 输出。

    98714 LVDS 规格:

    我希望在 finck=16MHz 时比您的测量传播延迟更好、如果需要、我可以在下周以16MHz 进行基准检查

    请告诉我如何 为您提供帮助

    此致、

    Costin