This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC38J84的 Fout 范围?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697434/dac38j84-dac38j84-fout-range

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件: DAC39J84

戴尔

我们正在考虑 DAC38J84。

我们必须支持300MHz 至600Mhz 范围内的 Fout。

数据表中只有500MHz 或更低的数据。

我可以在600Mhz 时使用 Fout 吗?

输出600Mhz 测量数据?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、有些模式允许在 Fout = 600MHz 及更高频率下运行。 有关时钟、内插和串行器/解串器速度选项、请参阅数据表中的表11。 最大输入数据速率限制为1230MHz。 如果没有内插、您可以利用该整个 BW。 使用内插时,可用带宽限制为0.8*输入数据速率。 许多模式被限制在500MHz 及以下、但有些模式在超过600MHz 的最大输入数据速率下运行。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的。

    是否有与 Fout 600Mhz 相关的测量?
    可使用 DAC38J84或 DAC39J84。
    需要测量数据(Fout=600Mhz)。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、在500MHz 以上运行时没有现成的数据。 短期而言、我认为您可以从数据表推断性能图、以估算高达600MHz 的输出功率和线性性能。

    -RJH