This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:关于 ads8568 AD 输入的干扰

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697974/ads8568-about-the-interference-of-ads8568-ad-input

器件型号:ADS8568

是否有人使用 ads8568作为 ADC 芯片时发现信号输入(I/O)上存在一些干扰、干扰为35kHz、40kHz、45kHz ...... 而我的采样频率为320kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hexiao、
    我们没有收到任何有关这方面的报告、您能告诉我您正在执行什么测试以及您的输入信号吗? 此外、请上传 或发送您的原理图/PCB 布局以及您观察到和捕获的干扰信号、这些将有助于解决该问题。 谢谢。

    此致

    戴尔