This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:LDC2114寄存器是否会在断电时复位为默认值?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697452/ldc2114-does-ldc2114-registers-reset-to-default-value-with-power-drop

器件型号:LDC2114

您好!

当我将 LDC2114 EVM 重新连接到 PC 时、GUI 会加载先前的寄存器配置。 LDC 是否存储配置的寄存器值? 断电时、它是否会重置为默认值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bang、

    当它被断电时、LDC2114复位其所有寄存器值。 当 EVM 重新连接到 GUI 时、寄存器设置将设置为 MSP430固件中的默认值。

    此致、