This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:TVP5158

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697955/tvp5158-tvp5158

器件型号:TVP5158
Thread 中讨论的其他器件:TVP5146TVP5150

尊敬的先生/女士

我需要将复合视频(低 RESULOX 400x400)转换为 HDMI。

我不是视频处理领域的电影家,找不到解决方案。

如果您能引导我找到一个简单的解决方案、我非常感激。

应用是一种内窥镜、可用于医疗、饮食、内窥镜。  

提前感谢

Doron  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个包含2个步骤的过程。
    #1模拟 CVBS (对于 NTSC 为720x480隔行扫描、对于 PAL 为720x576隔行扫描)转换为数字(ITU656标准)
    2将数字 ITU656转换为 HDMI

    对于#1、您可以根据图像质量要求使用 TVP5150或 TVP5146/7。
    对于#2、您将需要使用另一家供应商提供的 HDMI 发送器、因为 TI 没有任何分立式 HDMI 发送器