This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEGFE-PDK 通信问题与评估软件(NI)

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697045/ads1299eegfe-pdk-ads1299eegfe-pdk-communication-problem-with-evaluation-software-ni

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299ADS1298R

设置:

Windows 7 32位(在 VMware Workstation 播放器中)  

当我启动 NI 评估软件与电路板通信时,USB 通信开始时进展良好,但现在是执行读取寄存器的时候... 进展非常缓慢... 如果我尝试使用它、那么如果不实现它、NI 软件将会崩溃。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    感谢您对 ADS1299的关注、并很遗憾听到您遇到软件问题。

    您是否收到任何类型的错误消息、或者程序是否只是停止响应?
    请附上屏幕截图。

    为了正确加载、软件需要一个特定的操作顺序。 如果未正确执行以下过程、则最好卸载并重新安装。

    要正确安装软件:

    1) 1)在 EVM 与 PC 断开连接的情况下、请以管理员身份从在线产品文件夹安装 ADS1298R EVM 软件。
    2) 2)安装后不运行软件、请将子板插入 MMB0并连接电源线和 USB 电缆。
    3)然后按下并释放/RESET 按钮(S3)。
    4) 4)检查设备管理器中"NI-VISA USB 设备"下的"MMB0 (NI-VISA)"。
    5) 5)最后、运行 ADS1298R EVM 软件。

    如果未正确执行这些步骤、我希望您尝试卸载所有内容。 请卸载 ADS1299R PDK 软件。 您将在"C:\Program Files (x86)\ADS1299EEG-FE"下找到卸载可执行文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好! TX 为了获得帮助、我卸载并安装了 ADS1298R、结果相同。 我在步骤4中注意到、这里有 MMBO (NI-VISA)(设备管理器)。 但是在运行软件 EVM 之后,它已针对 libusb-Win32设备--USBStyx 进行了更改。 这是标准操作吗? 我的系统:VM Win7 64位... 这会产生影响吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些与问题相关的屏幕截图

    FirstScreenShot:在安装和重置硬件 NI-VISA 后、会出现此情况

    屏幕截图2:(在硬件上电之前)我注意到此 NI 问题缺少 dll。 但不确定这是否会影响 USB 通信。

    第三个屏幕截图:使用插入的硬件 EVM 运行软件(USB 现在是 libusb、而不是 NI…… 并且软件无法与 EVM 通信...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    感谢您提供屏幕截图和其他详细信息。

    在查看一些旧线程后、我认为这可能是硬件配置问题。 您是否已在用户指南中验证了您的硬件位置?

    e2e.ti.com/.../943552
    e2e.ti.com/.../319025
    e2e.ti.com/.../412720
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、这是一个硬件配置问题。 跳线设置错误。 在文档中添加一个部分、了解与 PC 连接的独立最小设置、以确保硬件可100%就绪的 USB 通信... 对于较新版本的窗口、我们在黑暗中工作... 我的 Win7 VM 设置正常工作,但我的本机 Win10... 用于诊断软件和硬件都可能存在问题的诊断...    

    TX Alex!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    很高兴听到您的问题得到解决。 我当然同意!

    祝您一天安眠、如果您有任何疑问、敬请告知!