请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL0401EVM 主题中讨论的其他器件:Energia
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我在使 EVM 与 GUI 连接时遇到问题。
尝试了不同的操作来使 GUI 正常工作、但未成功。
具有 LaunchPad 的 GUI 是否需要特定的 Windows? 检查了7和10。 不管用。
Win7 未检测到测试板。 Win 10能够启动 GUI、但无法控制 TPL0401。
请帮助。