This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:ISET-R 引脚端接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696654/dac7750-iset-r-pin-termination

器件型号:DAC7750

您好!

评估 DAC7750的客户有疑问。

当使用内部 Rset 时,最好将 ISET-R 引脚悬空或接地。

我在数据表和 EVM 手册中找不到这些信息。

谢谢、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiro、

    如果使用内部 RSET、ISET-R 引脚可保持悬空。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett San、您好!

    感谢您的回复、我理解。

    顺便说一下、我在数据表的方框图中找不到内部 RSET 符号、
    如果可能,您能否向我们显示内部 RSET 的位置?

    谢谢、此致、

    HIRO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiro、

    数据表中的图60和图63显示了内部 RSET 电阻器的位置。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett San、您好!

    感谢您的回复。
    抱歉、请让我们了解更多信息。

    根据图60和63、我了解内部 RSET 连接了内部接地。
    但是、这些图未显示 ISET-R 引脚连接到的位置、因此我无法这样做
    明确说明当使用内部 RSET 时、我们应该如何处理 ISET-R 引脚。

    设备内部是否有任何交换机,其工作方式如下所示?:
    当外部电阻器被连接至 ISET-R 引脚时、反馈环路和内部 RSET 被断开
    当 ISET-R 引脚悬空或连接到 GND 时、将连接反馈环路和内部 RSET。

    我们的客户还认为、当使用内部 RSET 时、ISET-R 引脚应悬空、
    但是、当 ISET-R 引脚连接到 GND 时、观察到的输出电流精度为
    接近数据表中描述的精度、条件为"内部 RSET "。
    他们认为、如果在浮动和 GND 时结果相同、则器件内部可能会有一些 Gimmick (如上面的开关)、
    他们想要知道它是什么。


    谢谢、此致、

    HIRO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hiro、

    是的、有一个开关在外部 RSET 和内部 RSET 之间进行选择。 图60显示了内部 RSET。 开关从晶体管源极连接到 ISET-R 引脚、以允许使用外部电阻器。 此开关设置基于控制寄存器中的 REXT 位。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett San、您好!

    感谢您的解释、

    然后、我会告诉大家 、希望能让客户了解这个机制。

    谢谢、此致、

    HIRO