This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:原理图审阅。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697793/ads1248-schematics-review

器件型号:ADS1248

团队:客户使用多个采用4线配置的 ADS1248来测量电阻器。
不同器件的结果不同。 他们想知道如何纠正这种情况。

´re 使用图1中的配置一个站点 :http://www.electronicdesign.com/analogue/improve-noise-immunity-rtd-ratiometric-measurements

请告诉我、我可以向您发送确切的配置和原理图以供查看。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naser、

    有关配置和原理图审阅,您可以直接或通过以下方式与我联系:

    pa_deltasigma_apps@ti.com

    每个 ADS1248的测量方法将有所不同、原因有很多、需要校准。  其中一些原因包括 IDAC 电流的变化、使用的基准电阻器的容差和实际值、以及 ADS1248的偏移和增益误差。  

    对于每个 ADS1248、器件可通过发出 SELFOCAL 命令来自校准偏移。  ADS1248针对增益误差进行了修整、因此这可能不是重要问题。  很可能会看到差异的原因是 IDAC 输出的变化和基准电阻值的差异。  为了校准此影响、ADS1248无法直接执行此操作、因此客户必须在固件中创建一个例程来校准、然后使用校准数据来调整或校正转换结果。

    此致、

    Bob B