Other Parts Discussed in Thread: TIPD188, ADS1262, ADS1261
主题中讨论的其他器件: TIPD188、 ADS1261
我正在设计读取电桥传感器350Ohm、电压为5V、满量程为+/-10mV。
我计划在 TIPD188中描述的类似配置中使用 ADS1262、使用斩波模式寄存器提供的交流模式。
我没有清楚地了解斩波模式功能。
我的应用程序需要具有以下配置:
-7200SPS、 SINC1 ->2310Hz 带宽
-TD (STDR)= 0.494ms
-延迟[3:0]= 278us
在这种情况下、在单转换模式(DC)下、我将达到1/(0.494ms+0.178ms)= 1295SPS、而不是7200SPS。
在这种情况下、在单转换模式(AC)下、我将达到2/(0.494ms+0.178ms)= 647SPS、而不是7200SPS。
对于我的应用来说、647SPS 可能已经足够了、但在-3dB 带宽和 ENOB 中、哪一个是?
如果我在启用斩波模式的情况下设置连续转换、会追加什么? 我不明白由谁驱动输出引脚来反转电桥的电源、如 TIPD188中所示。
为了降低微控制器的 CPU 负载、我计划使用600Hz 的计时器读取 ADS1262、我更喜欢 ADS1262自行管理斩波模式。 您是否认为有办法做到这一点?
此致
Felice