This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:要使用哪个时钟缓冲器?

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222, CDCLVD2102, CDCLVD1213, CDCLVD1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697215/ads4222-which-clock-buffer-to-work-with

器件型号:ADS4222
主题中讨论的其他器件: CDCLVD2102CDCLVD1213CDCLVD1204

大家好、

根据我们的 ADS4222数据表、  

客户正在寻找一个时钟缓冲器来处理它。 它们将以最高采样率运行该器件。

我有3个快速问题:

(1) LVDS 的建议输入时钟振幅为0.7Vpp、LVPECL 为1.6Vpp。 这意味着什么? 差分典型电压?

(2) 该 ADC 的 VODH 和 VODL 逻辑是什么? 从何处可以找到它、谢谢。

(3) CDCLVD1204、 CDCLVD1213和 CDCLVD2102都适合驱动吗?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    (1) LVDS 的建议输入时钟振幅为0.7Vpp、LVPECL 为1.6Vpp。 这意味着什么? 差分典型电压?

    这是使用该标准时信号共模的差分摆幅。

    (2) 该 ADC 的 VODH 和 VODL 逻辑是什么? 从何处可以找到它、谢谢。

    这可以在第10页找到。 VHL = DRVDD - 0.1V (最小值)  和 DRVDD (典型值)。      VLO = 0V (典型值) 和0.1V (最大值)

    (3) CDCLVD1204、 CDCLVD1213 和 CDCLVD2102 都适合驱动吗?

    是的。  如果您从 LVDS 源(如 CDCLVD1204)驱动输入时钟、请遵循图161中显示的终端示例。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim 感谢您的快速响应!
    例如、对于(1)我不明白的地方、CDCLVD1204的 LVDS VOD (差分输出电压幅度)最大值为450mV、最小值为250mV。 如何连接 LVDS 的 ADS4222时钟输入范围、谢谢!!

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    LVDS 输出的每个桥臂的典型摆幅为350mV。 您将注意到、CDCLVD1204规格以该值为中心(250mV - 450mV)。 在 ADC 数据表中、输入典型值是在接收到该信号后指定的、即350mV + 350mV = 700mV 典型输入。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jim、您是一个男人!