This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:最大输入电压

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697683/ads1298-maximum-input-voltage

器件型号:ADS1298

您好!  

我不太确定我可以在每个通道上测量的最大输入电压。 我需要构建一个 Votage 分压器、使我的测量信号(<200V)进入 ADS1298的正确输入范围。 最大输入电压 AVDD + 0、3V = 5、8V?

非常感谢您的参与。  

最棒的  
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    与 AVSS 相比、AVDD 的绝对最大额定值为-0.3V 至5.5V。 这意味着 AVDD 超过 AVSS 5.5V 或 AVDD 长时间低于 AVSS 300mV 可能会对器件造成持久损坏。

    与 AVSS 相比、建议 AVDD 保持在2.7V - 5.25V 范围内、以确保器件功能正常。