This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:传输功能问题

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697017/ads8598h-transfer-function-problem

器件型号:ADS8598H

 有关 ADS8598H 的传递函数、数据表中仅显示 了图.66。

为什么选择 PFS-1.5 LSB 和 NFS+0.5 LSB 和0V+0.5 LSB?

我想知道如何解释这个问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您在 E2E 论坛上提出问题。

    ADC 的理想传递函数 在 LSB/2电压下具有转换点、这些步进设计为具有转换、以便每个步进的中点与该理想线路上的点相对应。 以下是一个示例:

    假设一个理想的3位 ADC 的双极输入范围=-4V 至4V:

    FSR = 4-(-4)= 8V

    ADC 代码= 2^3 = 8

    LSB 大小= 1V

    LSB/2 = 0.5V

    如果我们绘制上述 ADC 的传输曲线、转换点将按照下表所示。

    您可以注意到、在 NFS 中、区域为(nf+0.5LSB)、在 PFS 中为(PFS-1.5LSB)  

    代码

    转换点(V)

    电压范围(V)

    -4.

    -4.

    -4V 至-3.5V

    -3.

    -3.5.

    -3.5V 至-2.5V

    -2.

    -2.5

    -2.5V 至-1.5V

    -1

    -1.5

    -1.5V 至-0.5V

    0

    -0.5

    -0.5V 至+0.5V

    1

    0.5.

    +0.5V 至+1.5V

    2.

    1.5

    +1.5V 至+2.5V

    3.

    2.5.

    +2.5V 至+4V

     

    下面显示的单极输入 ADC 的另一个示例是、第一次转换发生在1/2 LSB、最后一次转换发生在 Vref-1.5LSB (满量程范围 为 Vref)。

    希望这对您有所帮助、谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我理解~

    感谢您 的有用解释。

    祝你度过美好的一天!

    此致

    Hans