This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:高速数据转换器无法将 DAC 数据发送到图形发生器。

Guru**** 2528120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5682Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696329/tsw1400evm-the-high-speed-data-conventer-can-not-send-the-dac-data-to-the-pattern-genertor

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:DAC5682Z

软件会保持很长的加载时间。

连接到图形发生器的 DAC 是 TSW3070EVM、因此我选择的 DAC 是 DAC5682z。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您要发送到 DAC 的模式中有多少个样本? 您能否提供 DAC 更新速率、数据速率、内插并将模式文件发送给我? 还必须厌倦使用 I/Q 多信号生成、并尝试从 HSDCpro 软件向该 DAC 发送单个音调、然后查看您是否能够输出?

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    我尝试发送不同的.csv 文件(附在答复中)。 但是、只能成功发送由(High Speed Data Converter Pro\Test Files)提供的测试文件。  

    我还尝试了从10k 到100M 的不同数据速率、但仍然无法将数据发送到电路板存储器。 我不确定在哪里可以找到 DAC 更新速率。

    此外、I/Q 发生器生成的音调可以成功发送。

    只能发送我自己的波形。 您是否介意看到我的.csv 文件有什么问题、谢谢。

    不允许更新.csv 文件。 因此、我将其后缀更改为.txt。 plz 将其改回.csv。

    e2e.ti.com/.../scaledtx-.txte2e.ti.com/.../scaledtxre-.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我现在得到了重新启动。 该模式的样本必须是8或16的多路复用。 尽管 HDSC Pro 说它会将样本数量截断为8个多路复用器、但它仍然无法发送数据。 我必须手动减少或增加样本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您需要以16或32的倍数发送样本。 我通常生成4096、8092、16384等文件。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我现在可以生成波形。

    但是、我无法更改输出格式的数据速率(符号/秒)。

    无论我在 HSDC 专业 GUI 中设置了什么数据速率、TSM3070evm (dac5682z)的输出波形都不会改变。 请问我如何更改 DAC 输出的数据速率?

    我在此附上了 GUI 的屏幕打印和我的设备的照片。