This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接偏移信号的最佳方法

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696991/best-way-to-interface-an-offset-signal

主题中讨论的其他器件:ADS8326

我有来自传感器的250kHz 信号、在4.5V 和1.25V 之间变化。 我想将其连接到具有2.5V 基准电压的16位 ADC。 执行此操作的最佳方法是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    我们有许多具有+/-Vref 输入范围差分输入的16位转换器。 您可以在 IN(-)端子上使用静态2.5V 基准,然后将1.25至4.5V 信号应用到 IN(+)端子,然后从此处跳转。 ADS8326中的图28对此进行了说明。 您是否具有要以其捕获数据的特定采样率? 您需要多少个通道?