This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:断开环路时 DAC161S997的电流消耗(过高)

Guru**** 2580545 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696467/dac161s997-current-consumption-of-dac161s997-when-loop-disconnected-too-high

器件型号:DAC161S997

您好!  

我在 一个可由多个电源供电的设计中使用 DAC161S997:  

  • 直流电压
  • 环路
  • 电池

电池供电时、我需要使功耗尽可能低。  由电池供电时、DAC161S997不会连接到 Loop。 该规范规定、当 DACCODE 为0x0200时、总电源电流的最大值为125uA。 我已使用 EVM 验证此电流消耗、但它似乎仅在回路端子通电时适用。 当环路端子断开且 DACCODE 为0x0200时、当由3V 电源供电时、流入 VA 和 VD 引脚的电源电流总和为6.4mA。 是否有方法将该器件配置为仅在断开环路时消耗规定的电流?

谢谢!

Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Filip、

    在未连接环路电源的情况下、我尚未测量器件电流。 我必须验证这一点、然后在与环路断开连接时、可能有一种方法可以减小电流。 不过、我不理解这方面的应用。 如果环路断开、通过 VA 和 VD 为器件供电的目的是什么? 如果未连接回路电源、器件无法调节电流、因此我看不到提供电源的原因。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    此电路有3个不同的电源、环路电源只是其中之一。 DAC 始终位于电路板上、但并不总是使用。 例如、当仅由电池供电时、DAC 未使用、但仍在供电。 这时、我希望 DAC 仅消耗少量电流、100uA 的电流足够小、而我的电池功率预算也是如此。  

    顺便说一下、我已经弄清楚了电流的流向。 断开外部晶体管的基极会使电流恢复到规格。 在不需要时、最好有软件选项来关闭运算放大器的输出、但我想、如果这个功能是我想要的、我必须寻找一个不同的器件。

    现在的问题是、在芯片输出和晶体管基座之间放置一个逻辑开关是否更容易、或者我只是在电源和 SPI 线路上放置一个多通道模拟开关、并且也节省了100uA…… 折衷...:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Filip、

    我现在明白了。 在运算放大器试图偏置以调节电流时、该电流会流入晶体管的基极。 在环路断开连接的情况下、显然没有电流流动、因此放大器会放大晶体管基极以尝试使电流流动。

    遗憾的是、无法通过软件禁用输出放大器。 我想你提到的任何一个选项都可以解决这个问题。 断开所有引脚的明显优势是在使用电池时将器件从您的功率预算中完全移除。

    谢谢、
    Garrett