This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1217:ADS1217建议运行 Tjmax

Guru**** 2384070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697067/ads1217-ads1217-recommended-operating-tjmax

器件型号:ADS1217

您好!

 

ADS1217数据表规定工作温度范围为 Ta=-45至+85oC。

如果可能、我的客户希望在 TAmax=95oC 时使用此器件。

ADS1217上的 Tjmax 实际上是多少?

如果散热效果良好、Tj < Tjmax、是否可以在 Ta=95oC 时使用 ADS1217?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hirano-San、

    电气特性鉴定在-45°C 至85°C 的温度范围内进行、不保证在较高温度下的性能。 即使 TJmax 低于150摄氏度、也无法确定 ADS1217在环境温度为95摄氏度时是否能正常工作、因为该温度现已超出性能测试范围。

    此致、
    Bob B