This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索具有5Vcc 的较大输入迟滞双路施密特触发反相器;谢谢、请推荐。

Guru**** 2943270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14, SN74HC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695609/searching-a-larger-input-hysteresis-dual-schmitt-trigger-inverter-with-5vcc-please-recommend-thanks

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G14SN74HC14

我正在尝试查找具有更大输入迟滞   的双路施密特触发逆变器、迟滞需要大于 SN74LVC2G14、Aux VCC 为5V、请推荐、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    这是唯一一款具有 S.T.输入、可接受5V Vcc 的双路逆变器。 但是、我发现一些具有 S.T 输入的六路反相器具有更大的迟滞、例如 SN74HC14。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,迪伦

    感谢您提供相关信息。
    但它看起来迟滞最小值很低、我希望得到更大的迟滞、最小迟滞也需要更大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    在这种情况下、您选择的器件将是您的最佳选择。 对于我们的器件、我们通常保持较小的迟滞。 您可能会更幸运地看到 TI 的模拟比较器器件具有更大的迟滞。