查看 ADS131E0x 的最新(修订版 C)数据表、第7.3节规范:外部时钟和 AVDD-AVSS = 5V 的 fCLK 范围为1.0MHz 至2.25MHz。 然而、第7.6节的时序要求显示了444ns 至588ns (对应于1.7MHz 至2.25MHz)的 tCLK 范围。 我们在 AVDD-AVSS = 5V 的情况下运行、并计划在 fCLK 低至1.47MHz (tCLK 高达678ns)的情况下进行同步采样、并且需要根据第7.6节了解这是否会导致某些问题。
如果第7.6节假设 AVDD-AVSS 仅为3V、则不存在差异。 在这种情况下、我们只需确保为678ns 的"最坏情况"计算显式依赖于 tCLK 的参数。
您能否确认这种明显的差异是真实的、还是仅基于上述3V 假设? 除了我在上面提到的内容之外、我们还需要考虑其他事项吗?
谢谢、
Bruce Lott