This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:ADS127L01EVM:输出波形

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695514/re-ads127l01evm-output-waveform

您好、Ryan。

我用十进制数收集了数据、得到的结果是什么意思?

我希望结果如图所示。 我该怎么做

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linh、

    您施加的输入信号是什么? 您能描述一下信号发生器的配置以及与 EVM 的连接吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我的意思是、在数据分析工具中、结果显示在图中的时域选项卡中、这是我要收集的结果、但 在选项卡中、数据检查器显示的结果与图片中的结果类似。

    数据检查器选项卡显示:

    时域中的图形显示:

    我想知道如何将"数据检查器"选项卡中的结果转换为"时域中的结果"选项卡。

    例如、在计数0时、ADC0显示910609。 910609是什么意思? 我希望0.xx V 或类似的值。

    谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linh、

    您看到的是输出数据代码。 将910609乘以 LSB 的大小、它将产生您所期望的电压值。