This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14X250EVM:SERDES 输出到 SMA 的连接-阻抗匹配问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14X250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696966/adc14x250evm-connection-of-serdes-output-to-sma---impedance-matching-question

器件型号:ADC14X250EVM
主题中讨论的其他器件:ADC14X250

您好!

我正在尝试将 ADC14x250的 SERDES 输出连接到 SMA。

我使用的是评估板 AD14x250EVM、其中 SERDES 输出 SO+和 SO-(引脚19和20)路由到 FMC 夹层连接器。 因此、我使用 FMC 分线板 https://www.kayainstruments.com/fmc-prototype-board/ 或 https://hitechglobal.us/index.php?route=product/product&path=18&product_id=210 将高速信号转换为 SMA。  

SERDES 输出是阻抗为100欧姆的源、需要100欧姆传输线路和 PCB 布线、但 SMA 是50欧姆阻抗连接。 那么、我不会有阻抗不匹配? 但我确实观察到 SMA 用作标准高速连接媒介、如何进行此连接?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lizon:

    我们正在查看您的问题、有人很快就会回复您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    串行器/解串器输出终端要求为100欧姆差分、在您的分线板示例中、每个差分线迹的单端电阻为50欧姆。
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satish、
    PCB 布线阻抗如何? 如果分线板具有50欧姆布线以匹配 SMA 阻抗、则其物理尺寸比 ADC EVM 中的100欧姆布线宽。 这是否会影响信号完整性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lizon:
    分线板将为单端50欧姆、而不是所需的100欧姆差分。 不是很理想,但我看不到其他的解决方法。
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Satish