This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:分压器测量

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696357/ads1115-voltage-divider-measurement

器件型号:ADS1115

您好、我正在测量分压器上的电压

分压器由与 ADS1115相同的电源供电。  AIN0连接到 VDD、AIN1连接到分压器。

理论:简单计算得出:VDD = 5V、R1 = 1k、R2 = 10k、V = 0.455

实际测量:

VDD 5V;测量值为0.447V;到目前为止预计为0.455V、因此性能良好。

VDD 4.7064;测量值0.3980V;预期值:0.4228V

问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Petr、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛! 查看原始数据而不是计算数据以及所使用的寄存器设置的情况更容易。 查看一系列连续数据也很有帮助、以了解噪声如何影响结果。 话虽如此,我想我知道发生了什么。

    ADS1115是一个被视为阻抗的开关电容器输入。 但该阻抗基于平均电流。 采样输入时的实际电流消耗取决于施加的输入电压。 因此、实际发生的情况是、R2、R1和 AIN1的结处有一个分压器。 第16页 ADS1115数据表中的图26显示了输入电路的简化版本。 根据实际输入电压与0.7V 复位电压的关系、将有更多的电流流动。

    10k 电阻器限制电流、而电流又被分离。 因此、我们建议将输入滤波电阻器值限制为1k 或更低。 您应该通过降低电阻器值(R1 = 1k、R2、= 100)并在 R1上添加一个电容器作为输入的电荷库来看到改进。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的快速回复和建议。

    最后、试验电路板上的不良接触是主要问题。 焊接和添加电容器时(请参阅原理图)、一切都按预期工作。

    非常感谢、此致

    Petr