This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:PGA970波形发生器 DAC -存储器

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696791/pga970-pga970-waveform-generator-dac--memory

器件型号:PGA970

您好!

我想生成一个波形、该波形取决于 ADC 的测量输入电压。 在本例中、我想知道它是否可行

要独立于查找表使用波形发生器的 DAC、或者如果可以动态更改 LUT 的值、则创建的输出值  

波形发生器。

此致、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 A、

    遗憾的是、无法即时更改 LUT 的值。 您必须停止波形发生器、将新值加载到 LUT 中、然后重新启动它。

    您的波形目标是什么? 您是否尝试根据电压调整频率或更改振幅?

    如果是前者、那么唯一的选择就是我在上面描述的。 如果是后者、您可以在内部 M0的固件中执行此操作以调整波形发生器的输出增益。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有将 PGA970与 LVDT 传感器搭配使用。 我想提供两个电阻式电桥、其中电桥的一个元件是热元件(需要0 -10 mA)。 为了使这些热元件保持恒定温度、我需要通过 DAC 调节电桥电源电压。 对于一个桥、我将使用输出 DAC;对于另一个桥、我将使用波形发生器。 电桥电源不是定期的。 那么、肯定不能直接写入波形发生器中的 DAC 值寄存器吗?

    还有另一种方法。 是否可以在 GPIO 引脚上生成 PWM 信号?

    此致、
    A