This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:压降

Guru**** 2515525 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696571/ads1018-voltage-drop

器件型号:ADS1018

大家好,我的这个部件有问题(可能--可能与 ADC 无关)。 该电路如下所示:

此电路的输入对应于模拟传感器的输出。 电路的输出与 ADC 的输入相对应。 我在传感器的信号输出引脚和接地引脚上读取3.0[V]。 将传感器引脚连接到电路后、输入电压会降至2.5[V]-由于分压器的原因、我应该预计电路输出端的电压为1.2[V];但是、我得到的是1[V]。 是否有关于如何解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hisham、

    欢迎来到 E2E 论坛! 您将获得1V、因为您的输入电压降至2.5V。 您的传感器输出是 V1电压源吗? 您是否有关于传感器的具体信息? 显然、它具有大约10k 欧姆的高阻抗输出。

    相对于分压器、ADS1018具有相对较低的输入阻抗、因此在 R1和 R2以及 ADS1018输入的结处实际上有一个分压器。 我建议在传感器输出和分压器之间添加一个运算放大器缓冲器。 如果传感器的最大输出小于 ADS1018的电源电压、我建议将缓冲器输出直接连接到 ADS1018输入。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!
    感谢您的回复。 的确、您是对的、传感器具有高输出阻抗。 这是所使用的传感器: www.vegetronix.com/.../
    您认为缓冲器可以解决此问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hisham、

    感谢您提供更多信息。 应使用缓冲器、因为传感器的10k 源阻抗会导致问题。 我不知道您为 ADS1018使用的电源电压是多少、但使用3.3V 模拟电源时、应允许从运算放大器的输出端直接连接到 ADS1018 (当然还可以在 ADS1018前面进行模拟 RC 输入滤波) 由于传感器输出为0至3V、因此无需分压器即可实现2mV 分辨率。

    您似乎使用分压器获得1mV 分辨率。 这是可能的、但请记住、分压电阻器的精度和漂移会增加一些误差。 此外、ADS1018的输入阻抗将约为6M Ω、因此您需要确保分压电流不会导致额外误差。 这意味着、如果遇到一些问题、您可能必须将电阻分压器的大小调整为较小的值。

    此致、
    Bob B