This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:读取长度模糊

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696740/ads131e06-readout-length-ambiguities

器件型号:ADS131E06

在 ADS131E0x 的最新(修订版 C)规格表中、第9.4.5.4和9.5.2.2节(以及其他部分)对读取长度不明确。  它们指出"数据输出中的位数取决于通道数..."和"... SCLK 所需的最低速度取决于通道数..." 但随后显示了无条件乘以8 [通道]的公式。  

修订版 B 数据表在公式和/或相应部分的文本中显示了通道相关性、这让我怀疑修订版 C 数据表公式假定为8通道器件、而没有这样说明。

对于 ADS131E06 (6通道)器件、是否应修改公式以乘以6 [通道]?

谢谢、

Bruce Lott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    很抱歉、这种混淆是正确的、假设您使用的是所有通道、六通道 ADS131E06需要修改公式以乘以6个通道。 对于该系列中的任何器件、您都需要乘以使用的通道数。