This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:为什么 ADS1298 ECG Fe 电路中使用 EEPROM

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696663/ads1298-why-is-the-eeprom-used-in-ads1298-ecg-fe-circuits

器件型号:ADS1298

我对 ADS1298 Eg FE 板中的 EEPROM (24AA256)有疑问


我正在尝试使用 ADS1298 IC 来设计 ECG 模块

然后、我将使用 MMB0板 GUI 软件测试 ECG 板

我担心通过测试 ECG 模块在没有 EEPROM 的情况下使用 MMB0板、GUI 软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! ADS1298ECGFE-PDK 上的 EEPROM 包含有关电路板的详细信息(类型和制造日期)。 与 EVM 关联的软件确实会运行并检查 EEPROM 的内容、因此当您到达该点时、请告知我们、我们可能会帮助您解决问题。