请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL0202-10 尊敬的专家:
客户希望测试 TPL0202-10的性能。
由于 TI store 中没有可用的 EVM、因此我们需要将封装从 QFN 转换为 DIP。
我们是否有用于 TPL0202-10 (WQFN)的 EVM 板或封装转换器?
谢谢~!
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
客户希望测试 TPL0202-10的性能。
由于 TI store 中没有可用的 EVM、因此我们需要将封装从 QFN 转换为 DIP。
我们是否有用于 TPL0202-10 (WQFN)的 EVM 板或封装转换器?
谢谢~!
本