This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF80功率噪声?

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696139/adc32rf45-adc32rf80-power-noise

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件:ADC32RF80

戴尔

ADC32RF80内部有一个 PLL。
影响 PLL 的电源是什么?
三个电源中的哪一个?(AVDD1.15V、DVDD1.15V、AVDD1.9V)
我认为 JESD204B 链路存在电源噪声问题。

JESD204B 链路的哪个部分不起作用?
我已确认同步和 ILA。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    您的问题到底是什么? 使用 ADC32RF45或 ADC32RF80时、您是否遇到了连接问题? 这是 TI EVM 还是定制板? 您能否发送寄存器设置以及其他关键参数、例如采样率、抽取或旁路、LMFS 设置、K 设置、SYSREF 频率、 选择... 您提供的信息越多、我们就越能更好地帮助解决您的问题。

    此致、

    Jim