This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3282EVM:在哪里可以获得 DAC3282评估板的原理图?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3282, DAC3282EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696123/dac3282evm-where-can-i-get-the-schematic-for-the-dac3282-evaluation-board

器件型号:DAC3282EVM
主题中讨论的其它器件:DAC3282、、 FMC-DAC-ADAPTER

你好

我想购买 DAC3282EVM 评估板并将其连接到我的原型、以便能够评估 DAC3282。  从何处获取 DAC3282EVM 的原理图?

我的应用不需要 DAC3282EVM 的射频和 LO 输出。  我需要 I 和 Q 输出。  

我想通过 FMC-DAC-Adapter 板将 DAC3282EVM 连接到我的原型。  我需要了解 DAC3282EVM 的引脚如何映射到 FMC-DAC-Adapter 板。

如果您有原理图的副本或原理图的链接、请将其发送给我。

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    您可以在 EVM 设计包中找到原理图和布局文件:

    www.ti.com/.../slar052

    如果您希望将 EVM 连接到基于 Xilinx 的 FPGA、可以在 E2E 帖子中搜索 Speedway TSW4200相关帖子。 许多人在启动过程中发布了 Q&A。

    示例:
    e2e.ti.com/.../115411

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kang 提供的信息。  我最初下载了错误版本的 slac752。  TSW4200-DAC 信息也很有用、我不知道 TI 与 Xilinx 合作使其评估板相互兼容。

    我计划将 DAC3282EVM 插入 Xilinx ZCU102。 看起来、FMC-DAC-Adapter 板的 DAC3282EVM 是 FPGA 评估板上的输出、然后右转。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ML605-Connection.pptJame、

    我不确定 ZCU102的适用性。 您可能需要检查 Avnet/Xilinx 的机械结构。 右转角设计用于确保 ML605平台的机械配合。 查看附件。

    -Kang