This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:有关 e/c 表的问题

Guru**** 2921980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696354/amc1305m25-question-for-e-c-table

器件型号:AMC1305M25

客户想知道当 tCLK = 50ns 时、与 d/s 中的8.12表相关的 TD 时间 谢谢。  

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我相信您参考的是 AMC1305M25数据表第12页的第7.11节-开关特性。 延迟时间(TD)是数据输出(DOUT)在下降时钟边沿之后更改为下一个有效状态所需的时间。 这是数据表中显示的15ns 最大时间。 时钟周期时间为50ns、为您提供10ns 的设置时间、以便在上升时钟沿读取有效数据。 保持时间最小为25ns、最大为40ns (假设占空比为50/50)。