This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7056EVM-PDK:EVM GUI 驱动程序安装失败

Guru**** 2973940 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696066/ads7056evm-pdk-evm-gui-driver-installation-failing

器件型号:ADS7056EVM-PDK

大家好、

我目前正在尝试设置 ADS7056 EVM GUI、但在尝试安装 PHI 驱动程序时、我始终遇到驱动程序安装失败的情况(请参阅所附图像)。

其他所有内容均已正确安装、但是、一旦我能够运行 GUI、它就无法找到连接的器件。

有什么想法如何解决这个问题?

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    ADS7056EVM-PDK 软件的当前版本在安装包中没有用于 Windows 10的签名驱动程序。 我们正在为安装程序创建更新版本。

    同时、可以绕过驱动器签名验证。 这一点在以下文章中已经介绍过: e2e.ti.com/.../656505

    请告诉我这是否有效。

    谢谢。

    此致、

    Sandeep