This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:身体成分测量仪的参考设计

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695671/afe4300-reference-designs-for-body-composition-meter

器件型号:AFE4300
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528

我正在考虑使用"手对手身体成分"(TID-00008)参考设计或"具有身体成分测量功能的体重秤"(TID-00009)参考设计作为开发我自己身体成分产品的起点。  您能否回答/验证以下问题:  

这 两种设计的原理图、BOM 和电路板(光绘文件)完全相同;只有代码不同。  (T/F?)

2. TI 提供了代码和 Code Composer Studio;我是否需要任何其他工具(如 MCU 编程器/调试器)来对该板上的 MSP430F5528 MCU 进行编程和调试? 是否通过蓝牙完成编程/调试?

3. TI 是否提供了 GUI 来连接此参考设计?

4.这些参考设计中包含填充组件的电路板是否可从 TI 购买? 或者电路板是否未填充? 或者、我是否必须购买这些器件并将光绘文件和一套器件发送给电路板制造商、以便进行制造和组装?

此致、Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    以下是答案、
    1) 1)正确。
    2) 2)为了进行调试/编程、您需要额外的硬件(无蓝牙)。
    3) 3)可以从 TI 网站申请 GUI。
    4)电路板(填充/未填充)不可购买。

    此致、
    Prabin