This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:使用 AFE4300测量人体阻抗的问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695704/afe4300-the-issue-of-using-afe4300-to-measure-impedance-of-human-body

器件型号:AFE4300

你好 Prabin  

大家好,我还在使用 AFE4300 来测量被测设备的阻抗。我阅读了数据表,但无法理解应该在电路板上连接 DUT 的物理针脚,如果有人能帮助我们,那将是慷慨的  :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    您必须使用 VSENSE 和 IOUT 引脚、请参阅数据表的第8.2节以更好地了解。
    以下应用手册也将为您提供帮助。
    www.ti.com/.../sbaa202.pdf

    此致、
    Prabin