This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:内部时钟精度对50/60Hz 抑制的影响。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADS1262, ADS126X-CALC-TOOL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695965/ads1263-internal-clock-accuracy-impact-on-50-60-hz-rejection

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件: ADS1262

ADS1263的内部时钟指定为±2%。  在使用数字滤波器进行50/60Hz 抑制时、该频率容差是否会降低抑制这些频率的能力?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    是的、内部振荡器的频率容差将对50/60Hz 抑制产生影响... ADC 的数据速率与时钟频率成比例缩放;因此、滤波器陷波也会成比例缩放。

    ...您可以在 ADS1262的 Excel 计算器工具(www.ti.com/.../ads126x-calc-tool)中观察到这种影响、方法是修改时钟频率并将滤波器响应放大50和60Hz 左右。

    由于高阶滤波器具有更宽的陷波、因此可以使用高阶 SINC 滤波器(SINC2/3/4)来减轻这种影响。 否则、为了提高时钟频率的容差、您需要使用外部晶体或晶体振荡器来提供 ADC 时钟。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Chris。