This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:低频测量失真

Guru**** 2903490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14X250EVM, TSW2170EVM, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696037/tsw14j56evm-distortions-at-lower-frequency-measurements

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我正在使用 ADC14x250EVM 和 TSW14J56EVM 的测试设置、如手动 slau625的图2所示。

我使用的时钟频率为70MHz、最大信号频率为5MHz。

在5MHz 时、我能够捕获信号发生器的波形、但有一些错误、然后我开始降低信号频率、希望获得更好的分辨率和更少的失真、但我意识到、随着我降低频率、我的信号会失真更大。 为什么会发生这种情况、如何解决此问题?

下面我包含了5MHz 和0.5Mhz 频率下示波器(输入信号波形)和 HSDC 专业版捕捉的波形图。 这两种情况的时钟频率均为70MHz、由 TSW2170EVM 提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lizon:

    我们将查看您的问题、我们很快会再与您联系。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lizon

    ADC14X250EVM 输入信号路径使用背对背平衡-非平衡变压器将50个单端输入转换为与 ADC 输入兼容的差分格式。

    使用的平衡-非平衡变压器具有5MHz 的较低频率限制。  https://www.macom.com/products/product-detail/MABA-007159-000000

    C20和 C21还将对信号路径产生高通效应。

    因此、低于5MHz 的信号将不会被变压器正确传递、因此您将获得所看到的高通响应。

    如果您要转换频率较低或为直流的信号、则需要修改电路板以利用 VIN+/VIN-输入连接器到 ADC 输入的电阻耦合差分路径。 为了获得良好的性能、必须以差分方式驱动该信号、并且共模必须与 ADC 的 VCM 电压输出相匹配。 如果您的信号源尚未是差分信号源、则可能需要使用直流耦合差分放大器 EVM 将单端信号转换为兼容的差分输出。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    这确实有帮助、但我有一些后续问题。 根据您的说法、我计划对董事会进行修改。
    以下是我的步骤、请查看它、看看我是否正确:
    1.拆下 R15并安装 R4
    2.移除 R1、R52、R2、R53、并填充 R12、 R13、R5、R6
    3、测量 VCM (TP15)电压、确保共模电压与 VCM 电压相同。
    输入信号应具有共模电压 VCM、差分信号应位于顶部、且不超过最大额定值+/- 0.75V。

    我唯一的问题是:ADC 输出的 VCM 值是否为常数值? 它不会在运行过程中波动、并且它不依赖于输入信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lizon

    您的列表已关闭、但缺少删除 R3。

    1. 删除了 R15、R1、R2、R3、R10、 R52、R53。
    2. 安装 R5、R6、R12、R13。  
    3. 向 J2和 J3施加差分输入信号。
    4. 信号必须进行平衡、使(VIN++ VIN-/ 2)= VCM+/- 50mV。

    可以从外部调整放大器 VCM 以满足上述要求、但通常的方法是将 ADC VCM 输出电压连接到放大器 VCM 控制输入。 这样、如果 ADC VCM 随温度变化等、放大器将自动跟踪。

    如您所注意的那样、确保放大器输出不超过 ADC 输入 VCM +/- 0.75V 的能力也很重要。 这可能需要使用具有有源钳位的放大器、或在放大器输出端添加钳位组件。 仅在 ADC 上电且 VCM 电压稳定后、才应启用放大器。

    这种方法的替代方法是选择一个已经包含放大器驱动级的不同 ADC EVM、从而可以支持更低频率甚至直流耦合输入。 TSW54J60EVM 就是这样的 EVM 之一。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jim。
    我将在下一个尝试。
    Lizon