This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695768/ads1248-ads1248

器件型号:ADS1248

您好的团队,

我的设计中有一个问题,我的设计基于2线比例式 RTD 测量拓扑。 读取 ADC 中基准电阻器两端的电压。

这意味着需要进行哪些寄存器配置以及将存储此读取值的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shridhar、

    欢迎来到 E2E 论坛! RTD 测量的返回代码值由 RTD 电阻与基准电阻之比决定。  RTD 的值为:Rrtd =(返回的转换代码/正满量程代码)* Rref。  对于 ADS1248、正满量程为8388607 (或0x7FFFFF)。  因此、基准 电压值并不重要、除非您尝试检查是否有断线。

    您可以使用系统监视器功能来检查电压基准的值。  ADS1248数据表第35页开始的第9.3.12节讨论了系统监控器。  具体而言,见第9.3.12.2节。  要使用此函数、您需要使用内部基准。  作为 一个正常转换结果、返回的值将大约为实际基准电压值的1/4。

    此测量所需的寄存器更改 是使用内部基准 和系统监控器(也是 MUX1寄存器)的 MUXCON 和 REFSELT 位(数据表中的第59页)的适当设置。  MUXCAL 设置将取决于测量的基准。

    此致、

    Bob B