This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 Δ-Σ ADC 的滤波器- TI 转接与测试;使用 Δ-Σ ADC 进行设计培训系列与测试;

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/695601/filters-for-delta-sigma-adc---ti-traning-designing-with-delta-sigma-adcs-training-series

主题中讨论的其他器件:TINA-TIADS127L01

您好!

我观看  事项"、并对滤波器产生了一些疑问。

视频"1.4 Δ-Σ ADC -混叠"显示了使用全差分放大器的多反馈抗混叠滤波器。 我对这种方法非常感兴趣、但我没有找到太多有关它的材料或任何在线工具。

对于基准中使用的具有多个反馈的低通滤波器、也产生了同样的疑问。

是否有人可以指出与主题相关的材料或工具?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haroldo、

    感谢您的发帖、希望您喜欢这些视频!

    我们的高速和精密放大器团队设计了这些有源滤波器、以展示 ADS127L01的性能。 大部分性能仿真和设计都是在 TINA-TI SPICE 仿真器中完成的。

    我知道的一个工具是模拟工程师计算器、可在此处找到: www.ti.com/.../analogue-engineer-calc。 您也可以在其中找到一些有用的滤波器设计工具。

    此致、